This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:希望使用 LP-XDS110和 TMDSEMU110-ETH 来测量功耗

Guru**** 2547490 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, ENERGYTRACE, LP-XDS110ET, TMDSEMU110-U, LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1299284/lp-xds110-would-like-to-measure-the-power-consumption-using-lp-xds110-and-tmdsemu110-eth

器件型号:LP-XDS110
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACETMDSEMU110-ULP-EM-CC2340R5

大家好、

是否可以连接 LP-XDS110和 TMDSEMU110-ETH 以使用 EnergyTrace 测量功耗?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    我不确定我是否理解你正在努力实现的目标。

    您是否正在尝试使用 TMDSEMU110-ETH 测量 LP-XDS110的功耗?

    或者您想知道这是不是器件 LP-XDS110 (不是 LP-XDS110ET) 可以使用 EnergyTrace? 在这种情况下、答案是否定的。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    谢谢你的答复。 我的客户一直在开发他们的原始电路板、并尝试使用 TMDSEMU110-ETH 和 LP-XDS110来测量其功耗。 我的客户希望 TMDSEMU110-ETH 和 LP-XDS110的连接是可行的、因为建议的连接是 TMDSEMU110-U 和 TMDSEMU110-ETH、而不是 LP-XDS110和 TMDSEMU110-ETH。  

    但是、我没有注意到 LP-XDS110不支持 EnergyTrace。 感谢您告诉我 LP-XDS110ET 可以支持 EnergyTrace 功能。 看上去、LP-XDS110ET 和 TMDSEMU110ETH 的连接可以使用 EnergyTrace 功能。 我的理解是否正确?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    LP-XDS110ET 不需要 TMDSEMU110ETH 即可使用 EnergyTrace、因为它已配备正确的电路。

    因此、客户可以选择使用 LP-XDS110ET 或另一个编程编程探针、但不能同时使用这两个探针。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur-San:

    谢谢你的答复。 我再次提出这个问题。 LP-XDS110ET 可以支持1.8V 电源?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    是的、LP-XDS110ET 附带电平转换器、允许您为器件供电并通过外部1.8V 电源对其进行编程。

    有关该功能的更多信息、请访问: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1193444/cc2642r-3-3v-energytrace-with-1-8v-i-o

    以及此处的网址: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=&node=A__AOhWCvEMSJlyxXbKsikrYw__cc26xx_devtools__FUz-xrs__LATEST

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur-San:

    谢谢你的答复。  我们可以看到以下句子。 似乎 LP-XDS110ET 不支持3.3V 电源电压。 "那你打算怎么办?

    "要使用 EnergyTrace、XDS110调试探针必须为 LP-EM-CC2340R5供电才能执行电流测量。 嵌入在 LP-XDS110ET 中 或单独 Launchpad 中的 EnergyTrace 仅支持3.3V 电源电压。"

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    XDS110支持3.3V 电源电压、因为它确实在提供3.3V 电压。

    您发布的报价仅表明、为了使 EnergyTrace 工作、必须为微控制器提供来自 XDS110的3.3V 电压。

    此致、

    亚瑟