主题中讨论的其他器件:TMS570LS1227
尊敬的 Sir One 怀疑 我们是否 能够 提供一个通道 的传感器输出分成两部分 ,并提供 正交编码 ,就像从传感器1尝试连接 eqep1A , eqep1b 和 eqep2A , eqep2B。 如果 我 给出 、我将 为 两个 增强型正交脉冲编码器获得相同的输出。
谢谢!
耶瓦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sir One 怀疑 我们是否 能够 提供一个通道 的传感器输出分成两部分 ,并提供 正交编码 ,就像从传感器1尝试连接 eqep1A , eqep1b 和 eqep2A , eqep2B。 如果 我 给出 、我将 为 两个 增强型正交脉冲编码器获得相同的输出。
谢谢!
耶瓦
您好、Jeev、
尊敬的 先生 ,我想 看两个通道输出 ,是否可以看到在相同的 DOCLIGHT ,两个 EQEP1A ,EQEP1B 和 EQEP2A ,EQEP2B ,如果 我尝试 使用两个级别的 DOCLIGHT 不会发生, 在同一代码中,我只能制作两个 eqepREG1 和 eqepREG2。 是否可以在高亮度下显示? [/报价]不要尝试打开两个对接灯。 一个 COM 端口(一个串行端口或一个 SCI)只能使用一个 docklight。
只需提及输出端的 eQEP 编号。
示例:
您的打印方式为
对于 eQEP1、为"Speed1"、而对于 eQEP2、为"Speed2"。 一些类似这样的操作。
--
谢谢。此致、
Jagadish。