This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:CAN 消息传输间隔在两个消息帧之间变化

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1304164/tms570ls3137-can-message-transmit-interval-is-varying-between-two-message-frames

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我们打算传输两个具有单队列11位标识符的报文帧。 我们对第一帧使用 MB-1、对第二帧使用 MB-2。  软件  按照"图24-7 "的指示、使用 IF1按顺序每2ms 将两个消息帧写入到 MB 中。 TRM 中 IF1/IF2寄存器与消息 RAM 之间的数据传输"。

下面的 CAN 监控器日志显示2帧之间的延迟有时~80us、有时~170us。  

   ID                   时间戳

1 1056 8 0 0 0 0 0 0 41 44  0.009990 R
1 1568 8 0 0 0 0 0 0 41 44  0.010070 R  -差分80us


1 1056 8 0 0 0 0 0 0 204 55  0.011950 R
1 1568 8 0 0 0 0 0 0 204 55  0.012030 R  -差动80us


1 1056 8 0 0 0 0 0 0 205 55  0.013910 R
1 1568 8 0 0 0 0 0 0 205 55  0.014080 R  -差分170us


1 1056 8 0 0 0 0 0 0 206 55  0.015960 R
1 1568 8 0 0 0 0 0 0 206 55  0.016040 R  -差动80us


1 1056 8 0 0 0 0 0 0 207 55  0.017920 R
1 1568 8 0 0 0 0 0 0 207 55  0.018010 R  -差动80us


1 1056 8 0 0 0 0 0 0 208 55  0.019880 R
1 1568 8 0 0 0 0 0 0 208 55  0.020050 R  -差动170us

您能否说明 导致此行为的原因。

谢谢。

吉加内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在示波器中观察到消息帧、结果正常。 使用总线监视器的时间戳是不正确的方法。

    谢谢。

    吉加内什