This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:该 MCU 上的 AES、RSA、ECC 或 Diffie-Hellman 算法的性能数据

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1303597/mspm0l1306-the-performance-data-of-aes-rsa-ecc-or-diffie-hellman-algorithm-on-this-mcu

器件型号:MSPM0L1306

大家好、  

我的客户正在评估 TI   MSPM0L1306、他们希望了解更多有关安全性的信息。

请帮助检查以下问题:

此 MCU 上的 AES、RSA、ECC 或 Diffie-Hellman 算法的性能数据。

每秒数据处理数:这是最常用的性能测量指标,通常用每秒加密或解密来表示,以元组(或其他数据单元)来表示。
加密/解密速度:对于算法、这意味着每秒钟可以完成多少个完整的加密或解密操作。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    让我来咨询我们的安全专家、了解该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很抱歉耽误你的时间。  我们的安全专家会在外面待几天、不幸的是、他是唯一一位能够回答您的问题的人。  我会在他回来后向您提供最新信息。