This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:Uniflash、自定义闪存无法加载 appimage

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1303853/am2434-uniflash-with-custom-flash-failing-to-load-appimage

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfigUNIFLASH

您好、专家!

我们目前在应用固件中使用的是8.05版本的 SDK。 在8.05版本的 SDK 中、 SysConfig 在构建过程中根据 SysConfig 闪存模块中提供的选项生成配置。 我们希望有一个闪存驱动器、它支持多个引脚对引脚兼容的闪存器 件、并且是 IS25LX256-JHLE 闪存器件的替代器件型号。 这意味着在启动期间解析 SFDP 参数并相应地配置闪存。 通过使用  ospi_flash_diag 示例工程中的某些函数、以及对闪存驱动程序进行一些更改、我成功完成了这一操作。  

但是、当我对 uniflash 项目中的闪存驱动程序进行类似更改时、需要通过 UART 加载 SBL 和应用程序。 我遇到了一些问题。

我可以成功 发送 SBL 映像、但应用程序映像有一些问题。

您可以提供帮助吗?  

谢谢。

普里特维