This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:开发工具(CCS-THEIA 1.2.0)问题反馈

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1303732/mspm0l1306-development-tool-ccs-theia-1-2-0-problem-feedback

器件型号:MSPM0L1306

您好,

我有客户测试此芯片并报告了几个 M0开发工具(CCS-THEIA 1.2.0)的问题。

使用的开发板为 LP-MSPM0L1306。

1.开发板不再被自动检测;

2.无法使用 CCS 自动更新 XDS110固件。 更新在 macOS 上失败、并且无法使用 xdsdfu 进行检测;

3.出现上述问题后,切换到 Windows 11,CCS 无法更新,但可以通过命令行工具升级最新版本;

3. out_of_box 这个代码导入、编译可以传递、不能运行。

macOS 以前可以做一个简单的操作。

目前、在升级到1.2.0后、无法调试 xds110。

附加调试错误记录的文档。

e2e.ti.com/.../L1306_5F00_problem-feetback.docx

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    我已经从一边测试了几次,一切都很好。

    顺便说一下、您能否检查 SDK 的版本。