This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] ICSSG-AM243X:基于 MCU-PLUS-SDK 的示例从 ICSSG-AM243X 移动 INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK 到 ICSSG-AM243X MCU-PLUS-SDK 9.1及更高版本

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1304001/faq-mcu-plus-sdk-am243x-icssg-based-example-movement-from-industrial-communications-sdk-am243x-to-mcu-plus-sdk-am243x-9-1-onwards

器件型号:MCU-PLUS-SDK

您好!

从 ICSSG-AM243X INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK  到 ICSSG-AM243X 9.1 及更高版本的 MCU-PLUS-SDK 的示例移动。

详细信息:  

  有关确切更改的详细信息、请参阅- software-dl.ti.com/.../MIGRATION_GUIDES.html

影响:
以09.00 INDUSTRIAL_COMM_SDK 为基础、使用网络 ICSSG 示例的所有客户

目的:  
1. 保持 与 MCU_PLUS_SDK  08.06和先前 MCU_PLUS_SDK 版本的兼容性。

平台:AM243x 和 AM64x

详细信息请见: software-dl.ti.com/.../RELEASE_NOTES_09_01_00_PAGE.html