This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:每个引脚的 IO 去抖动多路复用模式还是引脚?

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1303681/am2431-io-debounce-per-pin-mux-mode-or-pin

器件型号:AM2431

GPIO 和 eQEP 引脚上的 TRM 和数据表基准去抖选项。

我要对 PRU GPI 多路复用器模式= 1使用去抖选项

系统 GPIO1_10和 EQEP0_A 可以使用相同的引脚。

问题:

去抖功能在多路复用模式下是否与 GPIO1_20 (模式7)或 EQEP0_A (模式8)不同?

2.如果是、应用哪些去抖设置:GPIO (25 MHz)或 eQEP (250 MHz)?

Br、

 托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    迟滞是一种每输入缓冲器功能、并不绑定到任何特定的外设。 因此、您在任一 IOMUX 模式下都应该运行良好。

    -兰迪