This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:TM4C1294NCPDT - IC 支持

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1297598/tm4c1294kcpdt-tm4c1294ncpdt---ic-supports

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

 大家好、

    我是 Tiva C 系列微控制器的新用户。 我们已经  为我们的项目选择了 TM4C1294KCPDTI3R IC。 我们需要 SPI、ADC、外设接口、以太网(10/100)Mbps 和更低的功耗。 我认为此 IC 适合我们的项目。

此控制器中提供了所有基本示例资源代码以及访问方法。  

并指导我如何开始使用该微控制器。 我在其中找到了编码示例。

谢谢。此

致、 阿拉文德有限公司
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    [报价 userid="567284" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1297598/tm4c1294kcpdt-tm4c1294ncpdt---ic-supports "] 我是 Tiva C 系列微控制器的较新版本。 我们已经  为我们的项目选择了 TM4C1294KCPDTI3R IC。 [/报价]

     欢迎使用 TM4C MCU。  

    我们已经  为我们的项目选择了 TM4C1294KCPDTI3R IC。 我们需要 SPI、ADC、外设接口、以太网(10/100)Mbps 和更低的功耗。 我认为此 IC 适合我们的项目。

    此控制器中提供了所有基本示例资源代码以及访问方法。  

    [/报价]

    请从 https://www.ti.com/tool/SW-TM4C 下载 TivaWare SDK

    安装 TivaWare 后、您可以在以下目录中找到与 SPI、ADC EPI 和以太网相关的所有示例。  

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    i this example || C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals

    没有以太网程序。

    给我一个以太网代码并解释其团队情况!

    谢谢。此

    致、 阿拉文德有限公司
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如前所述、您可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl 中找到更多示例。 请参阅下面的以太网示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles Tsai:

    我需要 UPD 数据传输的示例代码。 您能否提供?

    谢谢。此致、

    阿拉文德有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们没有 UDP 示例。 我想你可以参考 tcpecho 程序来适应 UDP。 以下是 lwIP UDP API 的链接和一些在线示例。  

    https://gist.github.com/iwanbk/1399729/f252331b6e325a7ae62614ce5da358e474dc7535

    https://www.nongnu.org/lwip/2_0_x/group__udp__raw.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想 在以太网数据传输和接收的地方使用静态 IP 和功能、并使用示例。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参阅此应用手册、其中包含静态 IP 配置的示例。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/spna248

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

       生成 PWM 时钟以用于输入目的。此控制器中生成的最大频率是多少?

    如何配置不同的频率?

    谢谢。此致、

    Aravind. SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您正在使用计时器模块进行输入捕捉。 有关计时器时钟源的详细信息、请参阅数据表。 BTW、对于新问题、请在将来打开一个新主题、不要将不同主题杂乱地放在同一个主题中。