This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐用于 AM68A92A 的外部闪存。

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: AM68A, SK-AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1302815/recommended-external-flash-memory-for-am68a92a

主题中讨论的其他器件:SK-AM69、AM68A

你好。
我开始进行 AM68A92A 设计。 但人们提出了几个问题。
其中最重要的一点是我没有为该控制器找到推荐的闪存列表。
我对使用闪存来承载 Linux 的可能性感兴趣。 演示板中使用的内存为512 MB、这还不够。
我可以从哪些资源获得这些信息?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要哪种类型的存储器和密度?  SK-AM69 EVM 支持 eMMC 存储器(32GB、Micron MTFC32GAZAQHD-IT)、也受 AM68A 器件支持。  它是一个标准接口(和软件驱动程序)-所以我认为大多数符合 EMMC 5.1的存储器器件应该可以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    感谢您的回答。 MTFC32GAZAQHD-IT TR 外观良好。
    我以前从未使用过 AM68A。 但我有一个相当糟糕的经验,一些中国控制器,一切似乎工作,但一些内存芯片不能用它. 这就是为什么我要寻找推荐的内存芯片列表。