This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:LP-MSPM0L1306使用 UniFlash 编程后锁定

Guru**** 2597775 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1302534/lp-mspm0l1306-lp-mspm0l1306-locked-after-programming-with-uniflash

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我已配置器件的 NVM。 在我的应用中、我在程序开始时配置 NVM。 我想禁止调试访问和内存读出、但仍然能够对器件进行重新编程。

我在 Keil IDE 中调试时对它进行了测试、它似乎工作正常。 将相应的配置写入正确的地址、计算出的 CRC 正确、我可以对器件进行重新编程。 为了查看是否仍可以读取存储器、我使用 UniFlash 进行了测试。 之后、该器件完全不会使用 Debugprobe / Programmer 进行连接、因此我得到该消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、您需要关闭器件电源、那么安全性将会产生影响。 如果这是设置、则需要执行恢复出厂设置或使用 BSL 将其解锁。

    以下是供您参考的文档:

    e2e.ti.com/.../8524.Unlock-MSPM0.pptx