This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何从 Linux 操作系统对 MSPM0G3507 MCU 进行编程?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1303276/mspm0g3507-how-to-program-mspm0g3507-mcu-from-linux-os

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: AM6442

您好!

是否可以通过 Linux 对 MSPM0G3507进行编程? 我找到了 dlbeer/mspdebug 、但它不支持此 MCU。

为了进行说明、我们让 AM6442 CPU 通过 UART 连接到 MSPM0G3507 MCU、并有两个 GPIO 引脚(用于 BSL 调用和 NRST)。 我们希望能够从 CPU 刷写 MCU。

任何提示/信息都可以。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nika、

    我们目前没有嵌入式 Linux 解决方案。 请参阅以下有关 MSPM0主机选项的应用手册: https://www.ti.com/lit/slaae88 

    我们为另一个 MSPM0提供了 BSL 主机示例作为主机。 我们还拥有基于 Python3的 GUI (请参阅应用手册)、 TI Uniflash 还支持 MSPM0 BSL。