This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:器件上电前 GPIO 输入电压

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1303221/tm4c1294kcpdt-voltage-input-to-gpio-before-device-power-up

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好、团队成员:

我是否可以在器件上电之前向 GPIO 输入0.5V? (此状态  仅持续0.5毫秒)

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

     请参阅数据表、确保未超过指定的器件断电时的注入电流。 这是为了避免通过 I/O 为器件供电。