尊敬的 SIR ,在配置增强型正交编码器(eqep2) 时基元 时间事件选项的十六进制十进制 值,我应该给什么值 ,得到正确的时间段值 ,然后时基元时间事件 ,其中 SI 单位将是微,毫微,毫, Cape Period 寄存器中存在的值太高、 未得到正确的值
#include "HL_sys_common.h" 
/*用户代码开始(1)*/ 
#include "HL_sys_core.h" 
#include "math.h" 
#include "HL_sci.h" 
#include"HL_etpwm.h" 
#include "HL_eQEP.h" 
#define UART sciREG1 
void pulse_width (void); 
#define clkfreq 75000000 
#define PPR 30U 
uint16 data_buffer [10]; 
void sciDisplayText (scibase_t * sci、uint16 *文本、uint32长度); 
Uint16 eqepReadCapturePeriodLatch (eqepBASE-_t * eQEP); 
uint32_t posCountValBef; 
uint32_t posCountValAft; 
uint16 deltaT = 0u; 
Uint8 PI = 3; 
UINT8 D=1; 
uint8周长; 
UINT8速度= 0; 
uint16频率; 
uint16 RPM = 0; 
UINT16距离= 0; 
UINT16速度= 0; 
uint16周期; 
UINT8方向; 
UINT16状态; 
uint16 time_period; 
空等待(UINT32时间); 
#定义索引10 
/*用户代码结束*/ 
/**@fn void main (void) 
*@简介应用程序主要功能 
*@注意此功能默认为空。 
* 
*此函数在启动后调用。 
*用户可以使用此函数来实施应用程序。 
*/ 
/*用户代码开始(2)*/
/*用户代码结束*/
int main (空) 
{ 
/*用户代码开始(3)*/ 
QEPInit (); 
sciInit(); 
_enable_interrupt_(); 
/*启用位置计数器*/ 
eqepEnableCounter (eqepREG2); 
/*启用单元定时器。 */ 
eqepEnableUnitTimer (eqepREG2); 
/*启用捕获计时器和捕获周期锁存。 */ 
eqepEnableCapture (eqepREG2); 
deltaT = eqepREG2->QCPRD; 
Status = eqepREG2->QUPRD; 
time_period = eqepREG2->QCPRDLAT; 
/*在索引事件之前读取位置计数器值*/ 
posCountValBe =(uint16) eqepReadPosnCompare (eqepREG2); 
/*状态标志被设定以表示一个新值被锁存在 QCPRD 寄存器中。 */ 
if (((eqepREG2->QEPSTS & 0x80U)!= 0U) 
{ 
// eqepSetCapturePeriod (eqREG210000U); 
deltaT = eqepREG2->QCPRD; 
Status = eqepREG2->QUPRD; 
time_period = eqepREG2->QCPRDLAT; 
posCountValAft =(uint16) eqepReadPosnCompare (eqepREG2); 
速度=(ppr / deltaT); 
/*将周期寄存器中的值分配到周期变量中*/ 
圆周=(双)(D * pi );/*圆轮,将直径转换为计量表,然后使用*/ 
频率=(uint16)((1000000U)/(uint16)(time_period));/*将微秒转换为秒*/ 
RPM =(uint16)((频率* 60)/ PPR);/*乘以60可将秒转换为最小值*/ 
distance =(uint16)((周长* RPM)/60);/*除以60将 Min 转换为 Sec */ 
速度=(uint16)((RPM *周长*60)/1000);/*乘以60将最小值转换为小时、将1000除以 m 转换为 km */ 
/*在发生索引事件后读取位置计数器值*/ 
if (posCountValft > posCountValBef){ 
DIRECTION = 1;/*方向是向电*/ 
}其他{ 
Direction = 2;/*方向是反向*/ 
} 
/*清除状态标志。 */ 
eqepREG2->QEPSTS |= 0x80U; 
}                                此代码先生 , 尽快回复  
谢谢!
耶瓦