This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:MATHACL 数据格式、arctan (ATAN2)操作

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1297191/lp-mspm0g3507-mathacl-data-format-arctan-atan2-operating

器件型号:LP-MSPM0G3507

您好

我对 MSPM0G MATHACL 模块有疑问吗?

问题1:

在 TRM 表5-1中。 MATHACL 数据格式。

SQM.n 范围为(-2^31)/2^n 至(2^31)/2^n。

但在 5.2.4有符号32位数字中、整数位被定义为 m。

因此我认为 sqm.n 范围是 (-2^ m /2^n 至(2^ m )/2^n。

是这样吗?

问题2:

是否有任何与 共基 总线时钟相关的信息需要 arctan (ATAN2)操作。

问题3:  

对 ATAN2操作的错误/准确度有什么影响吗?

谢谢。

GR