This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:通过 AM2732的 CSI-2接口传输并行/LVDS/CMOS ADC 数据

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1302442/am2732-parallel-lvds-cmos-adc-data-through-csi-2-interface-of-am2732

器件型号:AM2732

您好!  

我们目前正在开发具有模拟前端的定制电路板雷达平台、想要在我们的设计中使用 AM2732 MCU +高速(>10MSPS) ADC。  

我们看到的是、 AM2732仅通过雷达控制器子系统接受 CSI2数据接口来提供高速数据。

所以、是否可以将 并行/LVDS/CMOS ADC 输出连接到 CSI-2。 我们是否必须使用某种转换器? 或者刚刚为 RFCMOS 应用设计的 AM2732?  

如果无法连接他们、您会建议什么?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    AM273x 上没有用于此目的的本机接口。  我建议先了解 您可以找到的任何基于 FPGA 的 CSI 桥接 IP 示例。 许多 FPGA 供应商为此目的提供软 IP。 在我们雷达产品的先前 EVM 设计中、我实施了 Lattice FPGA CIS-2至并行视频输入端口、这与您的情况刚好相反。 请访问 https://www.ti.com/tool/MMWCAS-DSP-EVM 

    也许从这里开始吧。  

    谢谢!

    -兰迪