This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:需要使用 ADS8910B 实现更高采样率的 MCU

Guru**** 2928820 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, ADS8910B, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1292850/msp432e401y-need-higher-sample-rate-mcu-with-ads8910b

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: ADS8910BTMS570LC4357

大家好、

我有一个客户要求从 MSP432E401Y 进行器件升级、请参见下文。

"对于 MSP432E401Y、我们使用 ADS8910B 和 MSP432E401Y 对模拟信号进行采样。 8910可以实现1MSPS 的采样率、但我们可以实现的最佳操作是采用 MSP432进行500KSPS 的采样率。 我们要通过将 MSP432替换为另一个更高时钟速率的微控制器来提高采样率。 缓冲器大小预计会随着采样率的提高而增加、因此需要512kb 或更大的 RAM 大小。  "那你打算怎么办?"

提前告知我您的想法、谢谢!

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

     您能解释一下什么是 MSP432E 中阻止实现1MSPS 的瓶颈。 根据 ADS8910B 数据表、使用增强型 SPI 模式时、20Mhz 的 SPICLK 足以实现1MSPS。 MSP432E 可支持高达60MHz 的 SPICLK。 如果您可以详细说明瓶颈的实际位置、那么我们也许能够解决 吞吐量问题。 MSP432E 仅支持256KB SRAM。 对于更大的存储器占用量、您需要考虑另一个具有512KB SRAM 的 MCU、如 TMS570LC4357。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

     我没有听到你的回应。 我现在将关闭该主题。 如果您有任何更新、您可以写入此帖子、该帖子会将其状态更改为打开。