This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:Tiva C 系列

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1301354/tm4c1294kcpdt-tiva-c-series

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

   我使用的是 TM4C1294KCPDT 微控制器、构建代码后收到警告消息"'" 正在将数据写入自动生成的文件 ""。

此警告表示什么、我是如何从这里得到的?

有助于解决此问题。

  

此致、

尤瓦拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuvaraj 您好、

    您能否在构建控制台中提供所有消息? 您可以复制并粘贴到文本文件、然后将该文件附加到该主题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

     我已在构建控制台中附加了所有消息。

    谢谢。

    尤瓦拉伊

     e2e.ti.com/.../Build-file.txt

    e2e.ti.com/.../Build-file.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 相关消息来自十六进制实用程序。 我会将此主题提请编译器专家注意、他们可以进一步提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是如何调用十六进制实用程序...

    "C:/ti/ccs1210/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.7.LTS/bin/armhex" --diag_wrap=off -o "Loadport_V0.hex"  "Loadport_V0.out" 

    输出格式的默认值、 --从宽度 -- memwidth 成本。  这意味着使用以下默认选项: -tektronix --romwidth=8 --memwidth=32 。  在这些条件下、第一个名为 Loadport_V0.hex 获取每个字的第一个字节。  诊断程序中命名的文件...

    warning: Data is being written to auto-generated file Loadport_V0.x1
    warning: Data is being written to auto-generated file Loadport_V0.x2
    warning: Data is being written to auto-generated file Loadport_V0.x3
    

    分别获取每个字的第二个、第三个和第四个字节。  要了解其中的原因、 请搜索 TI ARM 汇编工具手册  中标题为将数据分区到输出文件的子章节。

    常见的解决方案是将设置添加到 --romwidth=32

    谢谢。此致、

    -乔治