This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:是否通过引脚配置 UART 引导模式端口 ID?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1301644/am2434-uart-boot-mode-port-id-configuration-via-pin

器件型号:AM2434

在数据手册"AM64x/AM243x 处理器器件修订版本2.0"中、表4-4和4-5 (主引导模式和备份引导模式选择)未显示 UART 接口的端口 ID 配置。 但是、在表4-46"UART 引导参数表"中、为字节偏移264指定了"来自引脚、物理端口号"。 未来的版本是否可能支持通过引脚进行端口配置?  当前保留的引脚上的上拉/下拉配置随后会生效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    TT 已分配给专家、请预计明天回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    ROM 代码仅支持 UART0、目前没有计划支持其他 UART 端口进行引导。 表4-1,  ROM 代码引导模式  TRM 的显示了针对所有 ROM 代码支持的引导模式的引导模式以及相关的 SoC 外设。  

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清!