This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107-Q1:有关低功耗模式的问题

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1302162/mspm0g3107-q1-questions-about-low-power-modes

器件型号:MSPM0G3107-Q1

H 团队、

对于 M0的低功耗模式、有几个问题;

  • 在 STANDBY0、STANDBY1 和 STOP0与 STOPD1/2中、我们是否有任何额外的电流消耗粒度?
  • GPIO 引脚处于待机/关断/停止模式时的状态是什么? 它们是保持高/低电平还是都浮动?
  • 如果不是这些引脚、是否有足够的时间强制引脚在待机模式下悬空?

谢谢!

-插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    1. 数据表(第7.5节)中给出了每种模式的功耗数字。 这些模式间的电流消耗显著不同。  此外、您还可以在 第8节(表8-1)中找到一个表、该表说明了每种模式下哪些时钟和外设是开/关/可选的。
    2. GPIO 状态即您设置的状态。 由于会清除 IOMUX、因此默认未配置状态为高阻态。 话虽如此、IOMUX 不控制模拟功能、因此例如、OPA 配置为使用外部引脚、无论 IOMUX/GPIO 设置如何、它都将馈送到 OPA (并消耗电流)。 如果 OPA 已关断、则其与未配置的情况相同。  
    3. 如果需要、可在代码中将所有引脚设置为高阻态。