This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:可测试存储器的 PBIST/SOC 文档

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1300867/am2632-pbist-soc-documentation-of-testable-memories

器件型号:AM2632

您好!  

我们希望使用 PBIST 来测试 R5F0控制器的内存区域。

我尝试了 SDK 中的示例、研究了技术参考手册和 PBIST 的寄存器附录手册。
我相当不高兴、因为我没有获得有关使用 PBIST 库测试的存储器的详细信息。


是否有任何用于描述 SDL 库中 PBIST 测试的内存组和算法的文档?

我在 SDL 库中找到了文件 sdl_pbist_soc.c。

在这个文件中、有一个针对 PBIST-test 的配置、此测试使用类型为 SDL_PBIST_CONFIG 的两个结构字段、此结构在 sdl_ip_pbist.h 中定义。

我在哪里可以找到该变量的上述 SOC 文档?

是否有可用的变量值列表与相应的´ng memeory areas?
有哪些其他变量、有哪些可能的值?


此致

乔·肖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo Scho:

    很遗憾、SOC 文档中没有您要查找的信息。  

     SdkInstalledPath\source\cl\pbist\V0\SDA\am263X\am263X soc 中的文件 sdl_pbist_soc.c 详细介绍了要测试的存储器以及使用的相应算法。
    请注意以下事项:
    .algorithmsBitMap = 0 => ROM - Triple_Read_ OR_READ 算法
    .algorithmsBitMap = 4 => RAM - March 13N 单端口算法
    .algorithmsBitMap = 5 => RAM -三月13N 两端口算法

    memoryGroupsBitMap 已经包含了正在测试的内存的详细信息。

    仅验证文件 sdl_pbist_soc.c 中提及的值。

    谢谢。此致、
    Vishwanath Reddy.