This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:适用于 ICSSG0+EtherCAT 的 SDK

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1299678/am2432-sdk-for-icssg0-ethercat

器件型号:AM2432

尊敬的 SipPort 团队:

有关当前发布的适用于 ICSSG0+EtherCAT 的 SDK 的任何信息、
例如实际实施信息、如何解决此问题?
根据下面的站点、没有其他方法、只能等待 SDK 在12月15日发布、
到目前为止还没有关于实际实施情况的信息?

e2e.ti.com/.../am6442-ethercat-slave-simple-demo-not-working-on -定制电路板

此致、
金江市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    根据下面的站点、没有其他方法、只能等待 SDK 在12月15日发布、
    到目前为止还没有关于实际实施情况的信息?

    e2e.ti.com/.../am6442-ethercat-slave-simple-demo-not-working-on -定制电路板

    [/报价]

    很遗憾、简单的 EtherCAT 演示未启用该功能、我们正在尝试在下一个 SDK 版本(计划于2023年12月15日)中启用该功能

     感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    感谢您的答复。

    我将与我的客户分享这个信息。

    此致、
    金江市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    请告知发布日期为2023年12月末、因为我们预计发布包会有所延迟。