This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK AM263X:在构建时检查 MCU-PLUS-SDK AM263X 的版本

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1299887/mcu-plus-sdk-am263x-checking-the-version-of-mcu-plus-sdk-am263x-at-build-time

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我想确认构建该项目的任何人都使用正确的 MCU-PLUS-SDK 版本。 如果版本不正确、最好中止构建过程。

对于编译器、很简单、我只需选中 __ti_version__并合并#error 即可。

对于 C2000Ware 中的 DriverLib、我可以在 version.h 中检查 VERSION_NUMBER 宏的值并与#ERROR 组合。  

但我找不到与 MCU-PLUS-SDK AM263X 等效的选项。 我是否忽视了某些内容、而且目前是否可以进行此类检查? 如果没有、请实施类似于 DriverLib 的版本头文件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    目前、我们在 SDK 版本中没有版本头文件。 我们已获得反馈、并将计划启用相同的功能。

    此致、

    安库尔