请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2732 主题中讨论的其他器件:AWR2243、
我在官方AM2732式 AWR2243两片级联的Demo中导入了以太网模块,使能了CPSW,添加了PHY驱动以及LWIP协议栈。目前通过式 map文件看下来,添加以太网模块前后MSS 式 L2空间占用情况如下:式
添加以太网模块前:

添加以太网模块之后:

总共占用了MSS ó n_ L2内存360KB左右,这太夸张了,请问有什么好的办法来对以太网协议栈或其他占用内存比较大的部分进行裁剪吗?ó n
谢谢!