This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:使用 dp83822 Phy 在 AM243上执行 EtherNet/IP 以太网链路测试失败

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432, LP-AM243, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1286043/am2434-ethernet-ip-ethernet-link-test-failed-on-am243-with-dp83822-phy

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:AM2432LP-AM243DP83869SysConfig

您好、

 

  客户有关于采用 dp83822 Phy 的新 SDK 的问题。 他们的产品使用 AM243和 dp83822 Phy。 他们 使用 MCU_PLUS_SDK_am243x_08_06_00_45成功实现了 dp83822 PHY 驱动程序并通过 CT19/CT20以太网链路测试。

但这两款交换机无法使用同一驱动程序通过 IND_COMMS_SDK_am243x_09_00_00_03的 CT19/CT20以太网链路测试。

 

  1. 测试结果

MCU_PLUS_SDK_am243x_08_06_00_45:通过

附加:08_CT20.log、08.pcapng

 e2e.ti.com/.../08.pcapnge2e.ti.com/.../08_5F00_CT20.log

IND_COMMS_SDK_am243x_09_00_00_03:失败

附加:09_CT20.log、09.pcapng

 e2e.ti.com/.../09.pcapnge2e.ti.com/.../09_5F00_CT20.log

  1. 评估属性1 (接口速度)/2 (接口标志)/6 (接口控制)的结果

我们发现在两个版本之间存在一些不同的行为。

这些可能是失败结果的原因。

 

MCU_PLUS_SDK_am243x_08_06_00_45

ind_comms_sdk_am243x_09_00_00_03

属性1:连接100M

64 00 00 00

0A 00 00 00

属性1:无连接

00 00 00 00 00

0A 00 00 00

属性2:连接100M

0f 00 00 00

0f 00 00 00

属性2:无连接

00 00 00 00 00

13 00 00 00

 

MCU_PLUS_SDK_am243x_08_06_00_45:

 

IND_COMMS_SDK_am243x_09_00_00_03:

 

  1. 许可证过期问题在5次以太网链路测试下重现。

MCU_PLUS_SDK_am243x_08_06_00_45:通过

 

IND_COMMS_SDK_am243x_09_00_00_03:失败

附加:09_5times.log、09_5times.pcapng

我们收到许可证已过期日志。

 e2e.ti.com/.../09_5F00_5times.loge2e.ti.com/.../09_5F00_5times.pcapng

两个版本的 SDK 有什么不同?

它们如何解决这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP-AM243 (E3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享  

    SBL 二进制文件(NULL 和 OSPI)

    2. EtherNetIP-二进制

    3.测试设置(PC->DUT 或 PC->SWITCH->DUT)[如果使用其中一个,则使用哪一个开关]

    4. CT -19或 CT20 (请发送测试配置或您正在进行的任何其他配置的屏幕截图)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 & 2 :我已经通过电子邮件将所有二进制文件发送给您。

    3、 测试设置(PC->DUT)

    4.CT20 (默认设置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua、

    我现在正在闪烁。 有时会让你知道

    请分享 CT 日志和测试结果。