This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507:使用 FCL/ROSC 时的 SYSOSC 精度

Guru**** 2537240 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1300344/mspm0g3507-mspm0g3507-sysosc-accuracy-with-fcl-rosc

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!  

在我的定制板环境中、很少发生 UART 成帧错误。
因此、我想检查 ROSC 设置是否工作正常。

是否可以通过某种方法从寄存器信息进行检查?

SYSOSC 为4MHz。
将100kΩ(±0.1%)电阻器连接到外部电阻器并使用 ROSC。

SysConfig 中的 ClockTree 设置如下。
-启用频率校正环路:选中(启用)
-启用外部基准电阻器(ROSC):已检查(已启用)
-禁用 SYSOSC:未选中

CCS 12.5
SysConfig 版本 V1.18
mspm0_SDK_1_20_00_05

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将电阻器值从100更改为99、并检查系统时钟输出是否会受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 确切地说、如果可以执行该方法、则可以对其进行检查。 但是、由于我无法访问该端口、我想知道是否有办法从寄存器信息轻松确认 ROSC 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    在 CCS 监视窗口中 SYSOSCFCLCTL 寄存器的值为零。

    本寄存器仅是技术手册上的写入寄存器。

    我是否可以检查此寄存器信息上的 SYSOSC FCL 设置和 ROSC 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎您可以测试 ROSC 电阻两端的电压。 当启用和禁用 ROSC 功能时、您可能会看到不同。