大家好!
我们正在考虑使用 AM2434、但 AM2434支持哪些绝对编码器协议?
AM2434支持哪些绝对编码器协议?
此致、
Ryuto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
适用于 AM243x 的 Motor Control SDK 9.1支持 Hiperface DSL、EnDat 2.2和 Tamagawa。 未来的 SDK 版本将增加对 BiSS-C 和 Nikon A-Format 的支持。
以下是 SDK 文档的链接:
此致
达瓦尔
您好
有些协议(如 Hiperface DSL)提供用于指示噪声的信号强度测量、控制器可以据此采取措施。 此外、所有协议都提供位置数据的 CRC、在某些情况下还提供额外数据(具体取决于协议)。 这取决于协议规范。
以下是 SDK 文档的链接:
[/报价]您可以参阅上述有关"特色支持"的文档中的页面。
如果您对任何协议有任何具体问题、我们也可以解答。
此致
达瓦尔