This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:调试 PMIC 看门狗

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1301020/tmdscncd263p-debugging-the-pmic-watchdog

器件型号:TMDSCNCD263P

为了调试板载 PMIC 的看门狗功能、需要将 nRST 引脚从 POR 电路去耦。

用户手册中没有关于这一点的建议、但幸运的是、我看到 nRST 信号线路中有 R432。

在将焊铁焊接到电路板上之前、必须取消填充 R432并填充 R431是否正确? 还有我忽视的另一种方法吗?

我建议该板的下一次迭代具有一个跳线、使我们能够在 R432和 R431位置之间轻松切换。 此外、nRST 信号需要一个测试点、以便我们可以使用示波器验证看门狗超时。  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kier、  

    是的、正确、通过 Depop R432将 nRST 拉至高电平并组装 R431。  这是正确的方法。

    我会考虑您的建议、以便对该电路板进行下一次修订。

    此致、

    布伦南