This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:2个 AWR2243级联天线几何结构

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020047, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1298810/am2732-q1-2x-awr2243-cascading-antenna-geometry

器件型号:AM2732-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-020047AWR2243

您好!

我们使用了应用报告(SWRA574B)中的配置文件配置、发现结果(点云)不一致。

我们开始调试以找出根本原因、并发现定义天线的天线几何结构未用于任何数据处理步骤。

我们如何配置 处理链 、以指示第二个 TX 天线用于仰 角、另一个用于方位角。(因为使用级联、我们现在有6个 TX (5个方位角和1个仰角) 和 8个 RX)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    您将必须在以下地方进行修改:

    1. objectdetection.c 中的函数 DPC_ObjDET_估算 XYZ
    2. objectdetection.h 中与天线方向图相关的宏规范
    3. 如果是使用 DDMA、则可以使用 dopplerprochwaDDMA.c 文件中的函数 DPU_DopplerProcHWA_DDMADemod。 根据 Tx 顺序进行解调后、必须重新排列天线样本。
       

    请注意、这些仅是进行代码更改的高级指针。 实际变化将在很大程度上取决于您的天线方向图。  

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowda:

    感谢您的答复。

    在本例中、我将从 TDM 配置开始。 那么为什么我必须打开 DDM? 您能否确认、使用实际 SDK 时、我们无法使用 TDM 配置实现级联?

    此致

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    您不必切换到 DDM。 由于当时我不知道,我建议了一个额外的更改,将需要在 DDM 的情况下,你可以忽略到现在。 对实现 TDM 没有限制。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、再次感谢大家、

    对于 TDM、请 是否有任何命令/修改来支持基于新天线几何结构(TIDA020047)提取点云?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    是否有可能共享您的虚拟天线方向图? 需要进行的任何更改都必须遵守该标准。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowda:

    我们使用的是 TIDA-020047参考设计、我们应更新代码以匹配天线几何形状。

    MCU + SDK 4.4.1.2的毫米波演示使用的是单雷达、我们尝试更新2个 AWR2243级联雷达用例的演示。

    告诉您是否需要更多信息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    感谢确认您的虚拟天线方向图也与 TI 设计相匹配。 我还附加了相同内容作为参考、

    在这里、如果您遵循约定的 TDM-MIMO 线性调频脉冲、那么线性调频脉冲序列将如下所示:

    线性调频脉冲1 -> Tx1器件1

    线性调频脉冲2 -> tx2器件1 (仰角天线)

    线性调频脉冲3 -> TX3器件1

    线性调频脉冲4 -> Tx1器件2

    啁啾5 -> tx2器件2

    啁啾6 -> TX3器件2

    在这种特殊情况下、需要将一个重叠的天线样本放在采样后才能进行处理。 由于天线数据根据线性调频脉冲适当地排列、因此您应该能够在不进行额外更改的情况下进行角度估算。 (最终的天线方向图与单芯片外壳相似)。 如果在头文件中正确描述了天线数量、间距等的详细信息、则应该可以继续进行处理、不会出现任何问题。

    因此、可以看出、在本例中、线性调频脉冲序列进行正确更改也非常重要。 如果您有任何不同之处、请告诉我。

    一般情况下、建议您构建一个符合波形或线性调频脉冲序列设计的信号处理算法 MATLAB 链、并将其与器件匹配。 在任何一个阶段,你发现一个不匹配,你可以更深入地看,看看可能需要什么具体的改变。

    此致、

    考希克