This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:启动序列

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1300679/tms570lc4357-start-up-sequence

器件型号:TMS570LC4357

 TMS570LC4357说明您可以按任何顺序为每个电压轨供电。

这是否会产生任何影响/是否有任何偏好或建议的顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aidan Murray:

    Unknown 说:
    这是否会产生任何影响/是否有任何偏好或推荐顺序?

    如数据表中所述、电源可以按任何顺序供电、并且不会影响器件行为。

    唯一的缺点是、nPORRST 只会在 VCCIO > VCCIOPORH 且 VCC > VCCPORH 时被释放、如果我们 满足此条件、那么在一段保持时间(1ms)后、nPORRST 信号将被释放。 但此处的电源顺序可以是不会影响该行为的任何东西。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。