This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:ISR 函数是否会挤占 faultISR 或 NmiISR 函数?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1300551/tm4c1294ncpdt-will-isr-function-pre-empt-the-faultisr-or-nmiisr-functions

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

您能帮助我了解错误处理程序的相关知识吗?  

1、这些故障处理程序的优先级是什么?

2、哪里能了解故障处理程序?

3.任何其他 ISR 函数可以优先于故障处理程序吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

    1、这些故障处理程序的优先级是什么?

    2、哪里能了解故障处理程序?

    [/报价]

     数据表中记录了这一情况。 请参阅数据表中的第2.5节"例外模型"。 您可以看到、 硬故障是一个异常、它的发生是由于异常处理期间有错误、或者异常不能被任何其他异常机制管理。 硬件故障具有一个固定的优先级-1、这意味着它们比任何可配置优先级的异常具有更高的优先级。

    3.任何其他 ISR 函数可以优先于故障处理程序吗?

    [/报价]

    否。 其他 ISR 的优先级将低于故障处理程序。  

    [/quote]