请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L1306 MSP 支持、您好!
在使用斩波运算放大器将 DAC8输出到 IO 引脚的示例程序中、我们注意到它最初运行时在示波器上大幅浮动。 示波器迹线"稳定"、但大约需要1/2秒的时间才能完成。 在稳定到 DAC8寄存器中设置的正确值之前、它几乎移动了一伏。 在 EVM 上应该很容易观察到这种行为。
这是浮动的运算放大器还是 DAC8? 即: DAC8电压实际上是在变化、还是运算放大器在变化而 DAC8电压稳定?
该程序与 SDK 示例程序保持不变。 我们在 EVM 和客户板中看到了相同的行为。 该客户电路板的任何运算放大器引脚上都没有外部组件。 客户想知道他们是否需要向运算放大器输入或输出添加电容以稳定输出。 我注意到、DAC8具有一个用于超低功耗或高速/高精度/高电流的寄存器。 这一点在演示程序中没有改变。
我们是否知道 DAC8可以在多快的速度下稳定下来? 客户需要在启动后快速确定其值、以便比较器具有快速基准电压?
谢谢!
布莱克