This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROFINET-AM243X:如何利用 MCU-PLUS-SDK 示例进行 IO 测试?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1284174/mcu-plus-sdk-am243x-how-do-i-io-test-with-the-profinet-example

器件型号:MCU-PLUS-SDK

您好、TI。

我已确认 PROFINET 示例项目已在 Siemens 的 PRONETA 中获得识别。
但是、当我尝试进行 IO 测试时、它不起作用。

要检查 IO 是否正确、
控制器设备是否绝对必要?

如有必要、是否有简单的方法可以做到这一点?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    如何执行 IO 测试。 您的测试设置是什么。 您能否分享更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 SDK (mcu_plus_sdk_am243x_08_06_00_48)的示例(Profinet_device_rt_rgmido_demo_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang)。

    测试设置已使用 LAN 电缆连接到我的笔记本电脑。
    如文档所示、我安装了 PRONETA (Siemens)并在网络上进行了检查。

    但 PRONETA IO 测试不起作用。

    此外、我还导入 GSDML 设置。

    我认为我需要更改示例代码中的某些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的测试设置: SDK (mcu_plus_sdk_am243x_08_06_00_48)

    [am243x Profinet 设备示例]------- ETH 线路------- 笔记本电脑[已安装 FRONETA]

    PRONETA 根据 GSDML 识别设备。
    但是、IO 测试不起作用。

    设置是否需要其他 IO 控制器(Profinet 主站)?  
    或器件需要使用哪些命令?
    或者我需要对示例代码进行其他修改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung:

    让我在内部与团队进行核实、并在星期二前回来。 请放心在这里 ping ,以防我当时还没有回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    有任何更新吗? Jungsik 是我的客户、他在 PROFINET 测试方面遇到了很多问题。

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 MCU_PLUS_SDK_am243x_08_06_00_48的 Profinet 示例中、IO 器件是否尚未写入?


    是否计划发布下一版本的 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung:
    我们目前正在通过邮件进行通信、以获取更多详细信息、并且由于代内表无法检测到设备、因此存在一些问题。 我们正在对此进行调查、并将告知您 有关此问题的任何更新。

    此致、
    拉克斯曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung:
    感谢您的耐心等待、 我们的开发团队仍在处理此问题。 我们将通知您有关此问题的任何更新。
    谢谢。此致、
    拉克斯曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung:  
    PRONETA BASIC 不为 TI 器件提供 IO 测试支持。 建议仅将此工具用于网络配置。 PLC 可用于执行 IO 测试。 请按照用户指南中的 PLC 连接说明进行相同的评估。

    谢谢。此致、
    拉克斯曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    PRONETA 具有 IO 测试功能以及网络设置。
    我认为 PRONETA 是 Profinet 的主管。  如果是、IO 测试也应该能够正常工作。

    但是、正如您所说、PRONETA 仅支持 Simens 产品。

    那么、如果我使用的是 Simens 开关器件、电流示例代码可测试吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    Proneta 手册也同样指出,它支持 SIMATIC ET 200结核。

    因此,如果我使用的是西蒙斯开关设备,当前示例代码是否可测试?

    您可以使用 CoDeSys 等 PLC 进行测试。