This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:对 BOOSTXL-SHARP128的 Launchpad 外设支持

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-SHARP128, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1300167/ek-tm4c123gxl-launchpad-peripheral-support-for-boostxl-sharp128

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-SHARP128

我们正在对一些硬件进行原型设计、想要评估 TM4C 微控制器与屏幕显示的工作原理。  我们在 Digikey 上找到了 BOOSTXL-SHARP128 Launchpad CCA、但没有看到任何关于 TM4C Launchpad CCA (EK-TM4C123GXL)对它的支持程度的信息-不过、这似乎是 MSP430上支持的集成。  有人能评论一下 EK-TM4C123GXL 是否支持 BOOSTXL-SHARP128 (LCD 屏幕)吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、bootsterPack 可以与 EK-TM4C123GXL LaunchuchPad 一起使用。 但是、您需要将 MSP430代码移植到 TM4C123 MCU。  

    2.2 BoosterPack 插件模块引脚排列 BOOSTXL-SHARP128 BoosterPack 插件模块遵循40引脚 BoosterPack 插件模块引脚排列标准该标准有助于实现整个 TI 生态系统中 LaunchPad 开发套件与 BoosterPack 插件模块之间的兼容性。

    该40引脚标准与其他 LaunchPad 开发套件和 BoosterPack 插件模块所采用的20引脚标准兼容。 这样、便可以在20引脚 LaunchPad 开发套件中使用40引脚 BoosterPack 插件模块的一些功能子集。 www.ti.com 硬件 SLAU786–2018年8月5提交文档反馈版权所有Copyright2018德州仪器公司 SharpRegistered128x128内存 LCD 和 microSD 卡 BoosterPack 插件模块(BOOSTXL-SHARP128)

    BOOSTXL-SHARP128 BoosterPack 插件模块兼容所有符合标准的20引脚和40引脚 LaunchPad 开发套件。 有关 LaunchPad 开发套件和 BoosterPack 插件模块之间兼容性的更多信息、请访问 http://www.ti.com/launchpad。