This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:GPIO 处于高阻抗状态时的漏电流。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1298718/am2732-leakage-current-of-gpio-in-high-impedance-state

器件型号:AM2732

您好专家

您可以帮助‘s GPIO 和引脚多路复用器配置为高阻抗状态时 GPIO 的泄漏电流是多少?

谢谢

肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    很抱歉 没有答复,我现在不在办公室,但我会回来,并将在12月5日为你研究这一问题。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken:

    GPIO 处于高阻抗状态(接收器禁用、下拉禁用)时的最小泄漏电流为-18uA、最大泄漏电流为18uA。

    以下是 GPIO 的完整漏电流表、该表将在将来添加到数据表中:

    参数 最小值 典型值 最大值 单位
    输入漏电流、接收器被禁用、拉电阻被禁用 -18 18 UA
    输入漏电流、接收器被禁用、 上拉电阻被启用 -243 -100 -19 UA
    输入漏电流、接收器被禁用、 下拉被启用 51 100 210 UA

    此致、

    拉尔夫·雅各比