This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:免费的 RTOS 配置

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1299431/tm4c129encpdt-free-rtos-configuration

器件型号:TM4C129ENCPDT

我想将 FreeRTOS 集成到 Code Composer Studio 中。 我从 TI 获得了一些参考文档,但不幸的是,这并没有帮助我。您能提供一些相同的帮助吗?

我对于这一点有几点疑问、

1.是否需要 GNU 编译器才能实现无配置的 RTOS?

是否有可以帮助设置 FreeRTOS 的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关 TM4C129上的 FreeRTOS、请参阅此应用手册。  https://www.ti.com/lit/pdf/spma085

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    感谢您的答复、参考以上文档对我没有帮助。 实际上、我无法在文档中获得提到的结果。 是否有任何其他可用资源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     设置 FreeRTOS 时遇到的具体问题是什么? 在参考该应用手册时、您遇到了哪个步骤的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时按照上述文档设置 FreeRTOS。 Im 在此步骤中卡住、Im 在 TM4C129EXL 的免费 RTOS 上没有任何 exmaple。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我迷路了

    。 在您的屏幕截图中、CCS 发现了所有示例。 当您点击"Finish"按钮时、您应该看到所有使用 Project Explorer 的工程。 您有什么看法?