This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:正交脉冲发生器

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1299974/tms570lc4357-quadrature-pulse-generator

器件型号:TMS570LC4357

尊敬的先生,让 输入通过正交脉冲发生器 通过引脚 eqep2A  和 eqep2B  通过 史蒂夫电机 像车轮一样通过设置 RPM 为100 输入   ,我们应该找到频率通过时间段,这是我们的要求.

谢谢!

耶瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeeva:

    为什么要为每个注释提出新线程、你只能对旧线程做正确的注释。

    我们只是为一个问题创建越来越多的线程。

    在问题得到解决之前、请勿创建新主题帖。 请仅在该主题中进行注释。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    iam 通过 引脚 eqep2A  和 eqep2B 通过   Steve 电机提供输入通过正交脉冲发生器  的输入通过将 RPM 设置为100作为轮作为输入   我们应该找到频率通过时间段,这就是我们的要求。

    您能否提供您正在获取的周期寄存器值?

    并还指定 VCLK3频率和捕获计时器预分频器值。

    请勿创建新主题帖、请 仅作为回复注释提及。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周期寄存器(QCPRD) 值得到 121,133,363,87,像这个 值一样, 如果寄存器中存在支票值,则保持不变。  捕获定时器的 值为1 , VCLK3 为75MHz , 但 在 eQEP 的配置中 它显示  4VCLK4。   我的主要问题是在周期寄存器中的值是没有得到 这之间的恒定值意味着范围  ,像如何克服这个问题,什么 设置应该在配置.

    请尽快答复

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     只有相同的 RPM  在周期寄存器中得到的不同值,偶数方向也  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeev、

    感谢您提供这些详细信息、我还想知道的另一件事是  

    Unknown 说:
    iam  通过引脚 eqep2A  和 eqep2b
    通过正交脉冲发生器提供输入

    您是否对应用于 eqep2A 和 eqep2B 的信号的频率或时间段有任何想法?

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RPM I 设置100 RPM , PPR 是 30 , 然后频率它应该 得到 50Hz, 时间周期是20msec,  但 不是 它给出了错误的值在 周期寄存器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后频率它应该是  50Hz, 时间周期是 20msec

    是否有可能实际测量? 只需尝试测量您正在应用的输入频率、同时验证频率是否稳定。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将得到 SIR 频率为1/T 、 F= 1/20msec、1000/20=50Hz 。  RPM =频率*60/PPR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeev、

    您能否将捕获预分频器值配置为64并对其进行测试

    配置64后、请告诉我您将获得的周期寄存器值。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。