This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:多通道 ADC 转换

Guru**** 2445030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1299274/lp-mspm0l1306-multi-channel-adc-conversion

器件型号:LP-MSPM0L1306

您好!

TRM 中对 ADC 的描述不清楚。

MSPM0L1306xRHB 支持 10个模拟输入通道。

 似乎还有4个转换结果寄存器、但在 ADC 块中显示了12个寄存器、如下所示。

 特性 说明和 ADC 块为何不同?

我将尝试同时读取10个 ADC 通道。

然而、观察下面的线程、似乎无法使用一个设置读取10个通道。

如果我需要读取4个以上的通道、除了下面链接中的方法、是否有其他方法?

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1247219/lp-mspm0l1306-how-to-use-all-adc-channels/4736195?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MSPM0%25252525252520ADC%25252525252520multi%25252525252520channel#4736195

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时只有4个通道。 请参阅数据表。 TRM 适用于整个系列。

    唯一的解决方案是您首先选择4个通道。 然后更改设置以处理接下来的4个通道。