This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:CMPSS 斜坡触发器的 PWMSYNC 源选择

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1298598/am2634-q1-pwmsync-source-selection-for-cmpss-ramp-trigger

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

亲爱的香榭丽舍大街,

我的客户已将 F28003x 用于其应用、现在尝试将 AM263x 用于相同的应用、但无法在 SysConfig 中找到 PWMSYNC 源选择菜单来斜坡 CMPSS 的触发。

在 F28003x 中、他们在 SysConfig 中选择了 PWMSYNC 源、如下所示。

但是、他们无法在 AM263x SysConfig 中找到它。

您能否介绍一下他们如何将 PWMSYNC 源设置为 AM263x 中 CMPSS 的斜坡触发?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们的应用是 PCMC (峰值电流模式控制)、他们需要它来触发 CMPSS 的斜坡。

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SI:

     EPWMPERSYNC 寄存器组在 HRPWM 寄存器空间中定义、但 HRPWM 对此控制没有影响。 syscfg 的 API 按寄存器集进行分类、因此在时基子模块中看不到。   

    感谢您的指出。 这是一个已知问题、我们将在下一个版本中修复。 在此之前、请在这里通过在 syscfg 中执行以下步骤找到该示例。

    谢谢。此致、
    马德哈瓦