This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:Code Composer 错误"1965无法打开源文件..."

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1298749/drv8833-code-composer-errors-1965-cannot-open-source-file

器件型号: TM4C123GXL

我有一个可怕的新手时间得到什么工作没有错误,似乎来和走. 我在 Code Composer 的左侧看到我的项目窗格中列出的文件。 我在 C 代码中添加了 include 行、然后出现错误、告知无法打开文件。 在资源管理器中搜索该文件表示它不在我的计算机上,但它显示在 CC 的列表中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    谢谢发帖。 很遗憾听到您遇到与 CCS 相关的问题。 由于您提到了 DRV8833、此帖子链接到电机驱动器论坛。 我认为您需要的支持器件是微控制器 TM4C123GXL。 我会尝试将其发送到该论坛。 同时、您可以添加该部件号、而不是 DRV8833。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我看到在 Explorer 中,但不知道为什么我的编译器没有看到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles -您能分享您的项目吗? 如果您不想公开发布、可以通过 E2E 私人消息将其发送给我。

    谢谢