This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:关于 VDDIO 电压

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720R-Q1, AM2632-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1299388/am2632-q1-about-vddio-voltage

器件型号:AM2632-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TG720R-Q1

您好、专家。

我们已开始使用 AM2632-Q1 MUC 和 DP83TG720R-Q1 PYH 设计1000B-T1评估板。
将 MUC 和 PHY 与 RGMII 连接。
在这种情况下、我应该为 IO 电源选择3.3V 还是1.8V?

最棒的酒店

俞佐藤