This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:正交脉冲发生器

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1299371/tms570lc4357-quadrature-pulse-generator

器件型号:TMS570LC4357

我知道,但 连接 正交脉冲发生器后,值在寄存器变化中  是高的  ,我需要找到使用时间段的频率,稍后速度  我需要找到,eQEP->QCPRDLAT 如果我使用该寄存器 , 该 寄存器中的值是0。  您为何可以帮助我?  

谢谢!

耶瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeeva:

    根据 QCLM 的值、锁存将在两种情况下发生。

    如果 QCLM 为零、则在 CPU 读取 QPOSCNT 寄存器时将发生锁存。

    如果 QCLM 为1、则在单元时间后将发生锁存。

    该位的默认值为零右、因此只有当 CPU 仅读取 QPOSCNT 寄存器时才会发生锁存、如果对 QCPRDLAT 执行直接读取操作、则仅获取零值。

    我的建议是首先尝试将 QCLM 写入1、然后尝试读取锁存寄存器、该寄存器将在每个单元时间自动更新。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。