请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 我知道,但 连接 正交脉冲发生器后,值在寄存器变化中 是高的 ,我需要找到使用时间段的频率,稍后速度 我需要找到,eQEP->QCPRDLAT 如果我使用该寄存器 , 该 寄存器中的值是0。 您为何可以帮助我?
谢谢!
耶瓦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我知道,但 连接 正交脉冲发生器后,值在寄存器变化中 是高的 ,我需要找到使用时间段的频率,稍后速度 我需要找到,eQEP->QCPRDLAT 如果我使用该寄存器 , 该 寄存器中的值是0。 您为何可以帮助我?
谢谢!
耶瓦
您好、Jeeva:
根据 QCLM 的值、锁存将在两种情况下发生。
如果 QCLM 为零、则在 CPU 读取 QPOSCNT 寄存器时将发生锁存。
如果 QCLM 为1、则在单元时间后将发生锁存。
该位的默认值为零右、因此只有当 CPU 仅读取 QPOSCNT 寄存器时才会发生锁存、如果对 QCPRDLAT 执行直接读取操作、则仅获取零值。
我的建议是首先尝试将 QCLM 写入1、然后尝试读取锁存寄存器、该寄存器将在每个单元时间自动更新。
--
谢谢。此致、
Jagadish。