请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS0714 我能找到的关于 nRST (热复位)复位内容的唯一说明、在《Cortex-R4和 Cortex-R4F 参考手册》中、只说明"这个信号是初始化大多数处理器逻辑的主处理器复位。"
多数意味着什么、这包括 GPIO 引脚及其状态吗?
我将一个外部看门狗连接到 nRST 引脚(要求)、并且需要知道复位到哪个状态。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我能找到的关于 nRST (热复位)复位内容的唯一说明、在《Cortex-R4和 Cortex-R4F 参考手册》中、只说明"这个信号是初始化大多数处理器逻辑的主处理器复位。"
多数意味着什么、这包括 GPIO 引脚及其状态吗?
我将一个外部看门狗连接到 nRST 引脚(要求)、并且需要知道复位到哪个状态。
尊敬的 Thomas:
是的、nReset 或 nPORRST 都会将 GIO 寄存器复位为默认值。
有关更多详细信息、您也可以查看以下主题:
(+) RM48L950上电复位问题-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
--
谢谢。此致、
Jagadish。