This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:MCU+ SDK 中的最大 GPIO

Guru**** 2531900 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1294705/am2434-max-gpios-in-mcu-sdk

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件: SysConfig

亲爱的香榭丽舍大街,

AM2434 MCU+ SDK 中可以允许的最大 GPIO 数量是多少?

是否可以在 AM2434 MCU+ SDK 中分配103个 GPIO?

当我的客户尝试在 AM2434 MCU+ SDK SysConfig 中分配103个 GPIO 时、他们遇到如下错误。

您能帮助通过 SysConfig 分配103个 GPIO 吗?

当添加103个 GPIO 时、它们会遇到如下错误。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IL:

    很抱歉没有答复。

    这似乎与此过去的帖子相关: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1258169/am2432-sysconfig-need-to-have-76-gpio-pins/4762869#4762869

    我正在尝试了解有关解决此问题的最新进展。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IL:

    我可以确认这个问题仍然没有解决、我正在与多个团队成员讨论需要采取哪些措施来正确解决这个问题、因为这是一个反复出现的问题、 目前这个问题已经存在一段时间了。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph Jacobi:

    感谢更新。 请在您解决此问题时告诉我。

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IL:

    不幸的是,在我今天就这一主题进行了更深入的讨论和学习之后,我可以说,解决这一问题的时间不可能很快。 这是一个更深层次的问题,因为"快速"修复程序会从软件角度破坏用户的向后兼容性,因此我们不能简单地对其进行快速修复,而不会给用户带来更大的痛苦。 这就是为什么它还没有被关闭的原因。

    短期内、请让客户遵循 Nilabh 的指导。

    我不确定 我能否  在年初之前提供更有用的时间表详细信息、如果您想要最新状态、可以在1月离线跟进。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph Jacobi:

    感谢您提供这些信息。

    我 可以轻松地将 GPIO1增加到88、但仍有问题、增加到87以上。

    我认为唯一的问题是 GPIO0和 GPIO1是否都可以正常运行、并且 SysConfig 是否支持它。

    当我尝试时、当在 SysConfig 中同时使用 GPIO0和 GPIO1时、我可以将 GPIO 数量增加到最多10个、但在10个以上时面临类似的问题。

    在我的情况下,Nilabh 的指导没有帮助。

    您是否知道如何在 SysConfig 中使用 GPIO0和 GPIO1? 在 SysConfig 中同时使用 GPIO0和 GPIO1是否需要任何东西?

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IL:

    我收到的最新反馈是、如果客户保存 GPIO 以便最后添加到 SysConfig、则 他们不会面临这个问题。 这将是针对该问题的短期权变措施。 根据您到目前为止的体验、您是否认为此反馈是有效的?

    此致、

    拉尔夫·雅各比