主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
尊敬的所有人:
TMS570LC 只有2个 GPIO 端口(A 和 B)、每个端口都有8个引脚、这意味着只有2个8个引脚可用于 GPIO 输出、
我要求40个 GPIO、因此我尝试使用外设引脚作为 GPIO
我想使用 SPI3-MOSI 引脚作为 GPIO、并对此进行了如下更改
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------
int main (空) 
{ 
gioInit (); 
spiInit(); 
dataconfig1_t.CS_HOLD = 1; 
dataconfig1_t.WDEL = false; 
gioToggleBit (gioPORTB、7);       // LED 
gioToggleBit (gioPORTB、6);       // LED 
spiREG3->PC0 &=~(0x00FF0000);//mosi 作为 GPIO 
spiREG3->PC1 |= 0x00FF0000;//方向作为输出 
while (1) 
{ 
spiREG3->PC3 |=(1 << SPI_PIN_SIMO_3);    //设置为高电平 
delay_v (); 
spiREG3->PC3 &=~(1 << SPI_PIN_SIMO_3);  //设置为低电平 
delay_v (); 
gioToggleBit (gioPORTB、7);            // LED 
gioToggleBit (gioPORTB、6);           // LED 
delay_v (); 
}/*用户代码结束*/ 
返回0; 
} 
------------------ /
上述代码由 HALCoGen 软件生成
其中 SPI 会初始化并尝试根据 SFR 将 MOSI 设置为 GPIO
问题- MOSI 引脚仅保持高电平状态、不按要求工作
因此、请告诉我实现逻辑共模的正确