This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:无法在 Windows 7操作系统上对 TMS320F280041进行编程

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1289620/tmdsemu200-u-unable-to-program-tms320f280041-with-windows-7-os

器件型号:TMDSEMU200-U
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我正在使用 TMDSEMU200-U USB 编程器对 TI TMS320F280041PZ 微控制器进行编程。  我可以使用 Windows 10操作系统并借助 Uniflash 软件编程工具(版本: 8.0.0.4026)对此 MCU 进行编程。  该工具将该 MCU 作为可供选择的 MCU 器件之一。  但是、最新的 Windows 7 OS Unifalsh 软件编程工具未选择此 MCU。  话虽如此、我无法使用任何具有 Windows 7操作系统的 PC 对此 MCU 进行编程。  我们仍在制造中使用 Windows 7操作系统测试 PC。  是否有权变措施可用于在此带 Windows 7操作系统的 PC 的 MCU 上进行编程? (例如、可能使用此 MCU 具有类似.xml 文件配置的另一个 MCU 器件)?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Windows 7支持相同版本的 UniFlash、它应该支持 XDS200和 F280041:

    您是否看到对任何 C2000器件的支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki。  我将查看"让您知道"。  您指的是哪个版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您指的是什么版本?

    您提到8.0后、我在 Windows 7 PC 上检查了 Unflash 8.0的安装。