This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PGE:LAUNCHXL-CC2640R2 Launch Pad 无法检测

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PGE, LAUNCHXL-CC2640R2, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1298738/tm4c123gh6pge-launchxl-cc2640r2-launch-pad-does-not-detecting

器件型号:TM4C123GH6PGE
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC2640R2UNIFLASH

我们是否可以使用  LAUNCHXL-CC2640R2来刷写 TM4C123GH6PGE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有  LAUNCHXL-CC2640R2的相关经验。 我只能回答与 TM4C 相关的问题。  LAUNCHXL-CC2640R2具有一个板载 XDS110。 如果将板配置为调试输出并连接到 TM4C123板上的 JTAG 连接器、我认为它应该可以工作。 需要使用 CCS 或 Uniflash 对 TM4C123进行编程。 有关如何正确配置电路板的 LaunchXL-CC264R2特定问题、请打开新主题、以便那里的专家可以更好地为您提供帮助。 打开新主题时、请使用器件型号 LAUNCHXL-CC2640R2、以便该主题将自动路由至支持团队。