This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:CAN 通信

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, TCAN1044-Q1, ISO6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1298243/am2634-can-communication

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件: TCAN1044-Q1ISO6721

大家好、

我的客户计划在其新设计中使用 AM2634、他们将使用可以唤醒功能唤醒 PMIC、然后再将 MCU 置于工作状态。

对于此设置、CAN IC 需要首先上电、然后通过 Tx Rx 输出唤醒序列。 这将在 AM2634上电之前在 Tx 和 Rx 线路上产生逻辑高电压。

有人可以告诉我、 在 AM2634上电之前将 CAN Tx Rx 线置于高电平是否安全?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不建议在 MCU 未上电时向一个引脚施加电压。  

    如果主电源关闭且 CAN TX/RX 引脚通电、则 ESD 二极管会消耗电流。 这种电流的副作用是 MCU 可能通过 ESD 二极管反向上电。 这不是 MCU 预期的供电方案、并可能导致 错误和不可预测的行为、因为供电路径不是预期的路径、并且 ESD 二极管会提供电流限制。 在最坏的情况下、这也会导致器件物理损坏并导致应用出现故障。

    您是否可以使用隔离式 CAN 收发器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    感谢您的回复!

    客户目前正在使用 TCAN1044-Q1、是否有其他隔离式器件可提供替代方案?

    此外、如果目标是在上电之前防止在 MCU 上施加电压、我认为缓冲器或光耦合器也可以、是这样吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、回答正确。 隔离缓冲器确实可以工作、例如 ISO6721