This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:

Guru**** 2919540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, TMS570LS0332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1298279/tms570ls0432

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件: TMS570LS0332TPIC7218

请为我提供用于  TMS570LS0432、TMS570LS0332的 PSpice 模型进行电路仿真。 TI 网站上未提供 PSpice 模型。 如果 PSpice 模型不适用于这些器件、则发送另一个具有相同规格的替代微控制器 PSpice 模型、如 TPIC7218。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payal Lonare:

    我们没有 TMS570LS0432、TMS570LS0332的 PSpice 模型和符号

    对您的设计进行原型设计或仿真的唯一方法是使用 LaunchPad 板。

    LAUNCHXL-TMS57004开发套件| TI.com

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。